This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28027调用官方Example_28027_Flash.pjt示例脱机运行不了

我使用的F28027,直接烧写Example_28027_Flash.pjt里面的.out文件,断开JTAG连接,拔掉仿真器,再重新对芯片上电,发现PWM口没有信号输出,是不是还要设置F28027的其他端口引脚?若不断开JTAG,烧写后点运行,有PWM信号输出,现在不知道什么原因,求解????????

  • 你重新上电后,确定程序运行起来了吗?有没有程序运行的指示灯?若是没有是否有条件加上,请首先确保重新上电后程序跑起来了

  • Joey Mao,

           你好!

           没有程序运行指示灯,你所说的程序指示灯应就是上电初始化led指示灯点亮?

            整个我感觉是程序没有运行,因为首先是官方示例程序,我没做修改,F28027是我自己打得板,是不是那个启动引脚没有设置好啊?

  • Mak he,

    复位引脚是XRS,是否是你硬件上没有处理好?

    通常的做法有加按钮开关或其他开关,不过这个只适合在测试阶段,更好的办法可以加硬件看门狗来复位DSP。

  • Joey Mao,

           我用示波器量了,XRS为高,后我用导线将XRS脚与地短接了一下,也没有PWM输出,估计不是这个地方的问题,除了这个复位脚外,还有其他地方可能造成这个现象吗?

  • 建议你找一个没有使用且硬件方便测试的IO口,初始化为输出,然后在中断或者循环中添加一句此IO口取反的程序Toggle(如果是主循环中请加一定的延时)。

    重新上电后用示波器测试此IO口状态,看程序是否运行起来了,如果没有则是芯片没有成功复位。

  • Joey Mao,

           谢谢你的解答,现在找到了,是Boot Mode 的引脚设置错了,GPIO34应该为高。