This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28035利用XDS100V1下载程序后不能运行



你好,我用的是研讨会上买的F28035套件,在CCS下打开control suite中的F2803X程序包,可以顺利的DEBUG,也按照说明点击load program,装载.out文件。但是在F28035板上看不到任何结果。调试器用的是XDS100V1.0

  • 楼主附件中是一份使用指南,您看看是否有帮助

    C2000开发评估套件用户手册.pdf
  • wang maolin,

    您好!

    除了Forrest的使用手册外,您能不能再详细描述下遇到的现象?比如您下载的是哪个程序?调试环境是什么?load porgram都正常么?谢谢!

  • 我前一阵子也遇到了和楼主相同的问题。

    我认为,需要保证以下条件才可以在FLASH中正常运行

    1、启动时的引脚配置--这个对初次接触TI的CPU的人,看看BOOT ROM也还是迷糊。

    IO34要有上拉电阻

    IO37要有上拉电阻

    2、在FLASH中运行时,需要另一个CMD文件*flash.cmd

    并且保证,寄存器的使用是正确的

    3、某些在FLASH中的程序要COPY到RAM中,初始化flash

    我是这样用的:

    #ifdef TOFLASH

    MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);

    InitFlash();

    #endif

    TI的东西,灵活性太大,这也是它的特点,但给初次接触的人会带来相当大的麻烦,也就是说,它的门槛有点高