This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我用的是研讨会上买的F28035套件,在CCS下打开control suite中的F2803X程序包,可以顺利的DEBUG,也按照说明点击load program,装载.out文件。但是在F28035板上看不到任何结果。调试器用的是XDS100V1.0
我前一阵子也遇到了和楼主相同的问题。
我认为,需要保证以下条件才可以在FLASH中正常运行
1、启动时的引脚配置--这个对初次接触TI的CPU的人,看看BOOT ROM也还是迷糊。
IO34要有上拉电阻
IO37要有上拉电阻
2、在FLASH中运行时,需要另一个CMD文件*flash.cmd
并且保证,寄存器的使用是正确的
3、某些在FLASH中的程序要COPY到RAM中,初始化flash
我是这样用的:
#ifdef TOFLASH
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
InitFlash();
#endif
TI的东西,灵活性太大,这也是它的特点,但给初次接触的人会带来相当大的麻烦,也就是说,它的门槛有点高