如题,而且Properties->bulid->c2000 Compile没有DEBUG Option选项。 我看例程上是有这个选项的。
请问该如何设置工程,才能真正进入debug模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,而且Properties->bulid->c2000 Compile没有DEBUG Option选项。 我看例程上是有这个选项的。
请问该如何设置工程,才能真正进入debug模式。
Jay 说:你好。
在Property下,Debug标签与Build是同一级别的,Debug就位于Build下面。
CCS新建工程时,会自动生成Debug和Release两个Configuration。这里Debug和Release只是Configuration的名称,方法用户来设置不同的编译和调试的Property。
如果需要,你还可以再添加Configuration或者删除现有的Configuration。
您好。
property下是有Debug选项,但是不是我说的那个情况。
请问怎样配置才能让DEBUG模式定义_DEBUG,或者说能够与例程上一样,变成DEBUG模式该有的样子。
我自己新建的工程是这样子的:
这里不同不知道是不是_DEBUG未定义原因所在(或者干脆就不是DEBUG模式)。
由于_DEBUG没定义,有DEBUG函数我都用不了,如PIE_setDebugIntVectorTable(mypie);这种函数
我急需解决这样的问题,谢谢。