我在移植程序时发现。
首先我先测试了串口程序,完全没问题。
再测试了SPI口也没问题。XZ_01_sci_spi.zip
在让他们两个程序合成时发现,GPIO58 59 60 61复用成SPI口时,会导致GPIO14 15 成的串口无法正常工作。
也就是spi_gpioMux 会影响到SCI口的正常输出(复用功能确认是正常的)。因为所用到的是58 59 60 61 四个管脚。 无论是将其复用成SPIB 还是SPIA ,SCI口输出都是乱码的情况,除非把SPI口注释掉才正常
一直没有查不出来什么原因,请帮忙看一下工程,在附件中,工程不依赖任何其它文件夹以外的文件。