Part Number: TMS320F28335
工程中,已经添加了DSP2833x_ADC_cal.asm文件。

而且在,路径中,也添加了此文件所在的路径。
在编译时,还是报错

Code Composer Studio
Version: 10.4.0.00006
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28335
工程中,已经添加了DSP2833x_ADC_cal.asm文件。

而且在,路径中,也添加了此文件所在的路径。
在编译时,还是报错

Code Composer Studio
Version: 10.4.0.00006
ADC_cal是定义在DSP2833x_ADC_cal.asm文件中同时在cmd中应该有.adc_cal section。
DSP28x_usDelay是定义在DSP2833x_usDelay.asm中。
请检查一下上述文件。
好的,我在我的电脑上试一下,问题应该是出在DSP2833x_ADC_cal.asm和DSP2833x_usDelay.asm这两个文件。
方便分享您的工程吗?用您的工程测试一下当然是最好。
你好,该问题和编译器输出格式有关。
对于 COFF ,编译器会为符号名称添加下划线前缀,而 EABI 则不会。因此,它表明 ADC_cal 和 DSP28x_usDelay 未定义。请参阅此链接中的Removing the COFF Underscore"部分: C2000 从 COFF 迁移到 EABI。
您可以将输出格式从 EABI 更改为 COFF,或者您仍然可以使用 EABI,但您需要在相应的 .asm 文件中添加以下代码:
对于 _ADC_cal:
.if __TI_EABI__
.asg ADC_cal, _ADC_cal
.endif
对于 _DSP28x_usDelay:
.if __TI_EABI__
.asg DSP28x_usDelay, _DSP28x_usDelay
.endif
两种方式,你的问题都会得到解决。如果您对此有任何疑问,请告诉我们。