最近在做软件锁相的时候,遇到一些问题,咨询一下,使用的是controlsuite中提供的锁相环的知识实现的。
在进行锁相环测试的时候出现锁相波形失真的情况。具体来说,1)当外部信号源的频率大于或等于100hz,中断频率为20khz和10khz的时候,锁相输出的频率基本都没有失真,且基本能够实现锁相。2)当信号源的频率小于100hz的时候,中断频率为20khz和10khz,锁相输出的波形有失真,但相位基本一致。
并且我参阅了
1)controlsuite中关于锁相环的例子
C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSSOLARUINVKIT_v100\MicroInv_F2803x\ TI
2)社区的帖子
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/191408/685288.aspx#685288
但问题仍然存在,没有解决
具体问题描述和实验情况请参阅我的附件文件1 问题描述.doc