This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是斜坡发生器的框图,从图中可以看出触发信号是 PWMSYNCx
问题是 PWMSYNC信号是什么信号 整个一千多页的文档都未提及
我猜测是 EPWMxSYNCI 或者 EPWMxSYNCO ?
希望有人能够解答
如果的 EPWMxSYNCI 的话,那么我用软件产生 EPWMxSYNCI 脉冲 然后触发RAMP是否可行?
调了一天了 也没出来,好捉急。。
又调试了两天
发现 无论是PWMxSYNCI 和 PWMxSYNCO 都不能触发。。
反而 当TBCTR的值达到设定的TBPRD 时会触发RAMP
能令设定的值RAMPMAXREF_SHDW 和 RAMPDECVAL_SHDW写入RAMPMAXREF_ACTIVE和 RAMPDECVAL_ACTIVE寄存器
并且RAMPSTS的值也开始跳动
我将触发PWMxSYNCO的通道都设定过 同时也试过禁止PWMxSYNCO和PWMxSYNCI
都是以上的结果。
_____________________________________________________________________
搞不清所以然 我就想 那就用TBCTR来触发吧
而调试的时候又发现。。 当设为UP-COUNT的时候
我直接给TBCTR赋值是不能触发的(TBCTR的值是可以写入)
只有当TBCTR自然的增加到TBPRD 时才能触发。。
_____________________________________________________________________
好吧,那我就通过设定TBPRD(也就是设定PWM的周期)来使用RAMP Generator吧
到头来发现 虽然RAMP被触发了 也被加到内部模拟比较器的负极上了,
RAMPSTS值也可以按自己的意愿来控制了
反而! 比较器无法识别RAMPSTS的值
比较器负极一直维持在RAMPMAXREF_SHDW 这一个值。
_____________________________________________________________________
好吧 我崩溃了 再也不相信爱情和DSP C2000了。。