你好,我是一名学生。我在调试TI的FOC控制方案的时候遇到了一些问题。
Level 2我测试过,电机可以转起来,但是在调试参数的时候遇到了一些问题,希望可以得到解决,谢谢。
问题1: SpeedRef这个标幺值的参考值是多少? 或者说SpeedRef的值和转速之间的对应关系是怎样一个数学方程?
问题2:以下的TI的开发套件的电流采样芯片是什么?Clarke变化的输入是电流值吗?
clarke1.As=((AdcMirror.ADCRESULT1)*0.00024414-offsetA)*2*0.909; // ((ADCmeas(q12)/2^12)-offset)*2*(3.0/3.3)
3.0V对应的ADC值是2^12吗?如果是,那里面2怎么来的?
如果不是,那为什么Clark的Input的计算是这样子算的?
问题3: Datelog的观察窗口的横轴是sample值,sampling rate是1Hz,就是单位相当于秒(s)。那为什么Ta的周期会是27s左右?这Ta的周期和转速又有什么 关系?