Hi,all
我想实现EPWM7相对于EPWM4的同步移相,但根据F28004X的数据手册,EPWM4SYNCIN不能接收EPWM7SYNCOUT的同步脉冲。
现在我的想法是将EPWM7SYNCOUT输出到GPIO39上,或者将EPWM7发出的同步脉冲配置为EXTSYNCOUT再输出到GPIO39。GPIO39作为EXTSYNCIN1外部同步脉冲输入到
EPWM4SYNCIN,实现同步移相操作。
现在我遇到的问题如下:
1.如何实现EPWM7SYNCOUT到GPIO39的输出配置?是否需要使用OUTPUT X-BAR功能?
2.如何实现GPIO39到EXTSYNCIN1的输入配置?是否需要使用INTPUT X-BAR功能?