写了一个PWM周期触发ADC转换,然后进入ADC中断的程序,发现在FLASH和RAM中运行的时序差异很大,
下载到FLASH中 运行完全不能满足需求,请教一下TI的工程师,如何解决:
1、在RAM中调试的PWM波形(使用28335_RAM_lnk.cmd):
2、使用FLASH调试(F28335.cmd)
PWM频率设置的是50khz,50%占空比
不但时序发生了很大的变化,PWM波形也有很大偏差,请问这究竟如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
写了一个PWM周期触发ADC转换,然后进入ADC中断的程序,发现在FLASH和RAM中运行的时序差异很大,
下载到FLASH中 运行完全不能满足需求,请教一下TI的工程师,如何解决:
1、在RAM中调试的PWM波形(使用28335_RAM_lnk.cmd):
2、使用FLASH调试(F28335.cmd)
PWM频率设置的是50khz,50%占空比
不但时序发生了很大的变化,PWM波形也有很大偏差,请问这究竟如何解决?
附件是Main。
这是PWM初始化,思路是声明一个宏PWM_Set_OBJ ,直接在宏里面选择配置,最后直接根据宏的选项,在PWM配置中生效。
void ConfigePWM(PWM_Number_e Ch,const PWM_Set_OBJ mode) {
//——————————————————————————————————————
// TBCTR计数频率TBCLK配置
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.HSPCLKDIV = mode.HspClkDiv;
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.CLKDIV = mode.ClkDiv;
//——————————————————————————————————————
// TBCTL寄存器
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.CTRMODE = mode.CounterMode;
//TBCTR的计数模式
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.PHSEN = mode.PhaseLoadMode;
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.SYNCOSEL = mode.SyncoSrc;
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.PHSDIR = mode.PhaseDir;
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.PRDLD = mode.PhaseLoadMode;
(*ePWM[Ch]).TBCTL.bit.FREE_SOFT = mode.SimulationMode;
//——————————————————————————————————————
// CC
(*ePWM[Ch]).CMPCTL.bit.SHDWAMODE = mode.CmpaLoadMode; //CMPA工作(加载)模式
(*ePWM[Ch]).CMPCTL.bit.SHDWBMODE = mode.CmpbLoadMode; //CMPB工作(加载)模式
(*ePWM[Ch]).CMPCTL.bit.LOADAMODE = mode.CmpaLoadPoint; //CMPA加载策略点
(*ePWM[Ch]).CMPCTL.bit.LOADBMODE = mode.CmpbLoadPoint; //CMPB加载策略点
//——————————————————————————————————————
// AQ (*ePWM[Ch]).AQSFRC.bit.RLDCSF = mode.CsfrcLoadMode;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.ZRO = mode.AqZero_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.PRD = mode.AqTBPRD_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.CAU = mode.AqCAU_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.CAD = mode.AqCAD_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.CBU = mode.AqCBU_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLA.bit.CBD = mode.AqCBD_ePWMxA_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.ZRO = mode.AqZero_ePWMxB_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.PRD = mode.AqTBPRD_ePWMxB_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.CAU = mode.AqCAU_ePWMxB_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.CAD = mode.AqCAD_ePWMxB_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.CBU = mode.AqCBU_ePWMxB_in;
(*ePWM[Ch]).AQCTLB.bit.CBD = mode.AqCBD_ePWMxB_in;
//——————————————————————————————————————
// DB (*ePWM[Ch]).DBCTL.bit.IN_MODE = mode.DbInputMode;
(*ePWM[Ch]).DBCTL.bit.POLSEL = mode.DbPolariry;
(*ePWM[Ch]).DBCTL.bit.OUT_MODE = mode.DbOutputMode;
//——————————————————————————————————————
// ET
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.INTEN = mode.IntEnable; //PWM中断使能?
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.INTSEL = mode.IntTrigSrc; //PWM中断触发源
(*ePWM[Ch]).ETPS.bit.INTPRD = mode.IntPeriod;
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.SOCAEN = mode.SocaEnalbe;
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.SOCASEL = mode.SocaTrigSrc;
(*ePWM[Ch]).ETPS.bit.SOCAPRD = mode.SocaPeriod;
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.SOCBEN = mode.SocbEnable;
(*ePWM[Ch]).ETSEL.bit.SOCBSEL = mode.SocbTrigSrc;
(*ePWM[Ch]).ETPS.bit.SOCBPRD = mode.SocbPeriod;
}
配置PWM的数据对象:
typedef struct
{ //——————————————————————————————————————————————
// TBCLK设置
PWM_HspClkDiv_e HspClkDiv;
// TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV) PWM_ClkDiv_e
ClkDiv; // TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV)
//——————————————————————————————————————————————
// TB子模块配置
PWM_CounterMode_e CounterMode; // TBCTR计数模式
PWM_PhaseLoadMode_e PhaseLoadMode;
// 是否允许初始相位加载??
PWM_SyncoSrc__e SyncoSrc; // SYNCO触发源择
PWM_PhaseDir_e PhaseDir; // TBPHS计数方向
PWM_PeriodLoadMode_e PeriodLodeMode; // TBPRD加载模式
PWM_SimulationMode_e SimulationMode; // PWM在仿真模式下动作 //不发出软件强制SYNCO //仿真模式始终正常运行 //TBPRD仅在TBCTR=0加载
//—————————————————————————————————————————————— //
CC子模块配置
PWM_CMPALoad_e CmpaLoadMode; //CMPA加载模式
PWM_CMPBLoad_e CmpbLoadMode; //CMPB加载模式
PWM_CMPALoadPoint_e CmpaLoadPoint; //CMPA加载策略点
PWM_CMPBLoadPoint_e CmpbLoadPoint; //CMPB加载策略点
//CMPA/CMPB更新void SetPmwPeriodAndDutyRatio(PWM_Number_e Ch,Uint16 duty,Uint16 period)
//——————————————————————————————————————————————
// AQ子模块配置
PWM_CsfrcLoadPoint_e CsfrcLoadMode; // AQCSFRC加载策略点
//ePWMxA_in限定
PWM_AqAZeroQual_e AqZero_ePWMxA_in;
PWM_AqATBPRDQual_e AqTBPRD_ePWMxA_in;
PWM_AqACAUQual_e AqCAU_ePWMxA_in;
PWM_AqACADQual_e AqCAD_ePWMxA_in;
PWM_AqACBUQual_e AqCBU_ePWMxA_in;
PWM_AqACBDQual_e AqCBD_ePWMxA_in; //ePWMxB_in限定
PWM_AqBZeroQual_e AqZero_ePWMxB_in;
PWM_AqBTBPRDQual_e AqTBPRD_ePWMxB_in;
PWM_AqBCAUQual_e AqCAU_ePWMxB_in;
PWM_AqBCADQual_e AqCAD_ePWMxB_in;
PWM_AqBCBUQual_e AqCBU_ePWMxB_in;
PWM_AqBCBDQual_e AqCBD_ePWMxB_in;
//——————————————————————————————————————————————
// DB子模块配置
PWM_DeadBandInputMode_e DbInputMode;
PWM_DeadBandPolarity_e DbPolariry;
PWM_DeadBandOutputMode_e DbOutputMode;
//死区设置函数void SetPwmDBDelay(PWM_Number_e Ch,Uint16 risingdelay,Uint16 fallingdelay)
//——————————————————————————————————————————————
// PC子模块配置
//——————————————————————————————————————————————
// ET子模块配置
PWM_INTEnable_e IntEnable; //是否使能PWM中断
PWM_IntSrc_e IntTrigSrc; //中断触发源
PWM_IntPeriod_e IntPeriod; //中断周期
PWM_SocAEnable_e SocaEnalbe; //SOCA使能?
PWM_SocaPulseSrc_e SocaTrigSrc; //SOCA触发源
PWM_SocaPeriod_e SocaPeriod; //SOCA触发周期
PWM_SocBEnable_e SocbEnable; //SOCB使能?
PWM_SocbPulseSrc_e SocbTrigSrc; //SOCB触发源
PWM_SocbPeriod_e SocbPeriod; //SOCB触发周期
}PWM_Set_OBJ;
PWM设置的宏参数选项
#define EPWMSET \ { \
/*————时钟配置———— */\
PWM_HspClkDiv_by_1,/*时钟配置1 */\
PWM_ClkDiv_by_1, /*时钟配置2 */\
\ /*————TB配置———— */\
PWM_CounterMode_UpDown, /* 时基计数模式 */\
PWM_PhaseLoad_Disable,/*禁止TBPHS加载 */\
PWM_SyncoSrc_EPWMxSYNCI, \
PWM_PhaseDir_CountDown,/*SYNCI,TBCTR向下计数 */\
PWM_PeriodLoad_Shadow, \
PWM_SimulationMode_FreeRun, \
\ /*————CC配置———— */\
PWM_CmpaLoadMode_Shadow, \
PWM_CmpbLoadMode_Shadow, \
PWM_CmpaLoad_Zero, \
PWM_CmpbLoad_Zero, \
\ /*————AQ配置———— */\
PWM_CsfrcLoadPoint_Zero, \
PWM_AqAZero_DoNothing, \
PWM_AqATBPRD_DoNothing, \
PWM_AqACAU_Set, \
PWM_AqACAD_Clear, \
PWM_AqACBU_DoNothing, \
PWM_AqACBD_DoNothing, \
PWM_AqBZero_DoNothing, \
PWM_AqBTBPRD_DoNothing, \
PWM_AqBCAU_DoNothing, \
PWM_AqBCAD_DoNothing, \
PWM_AqBCBU_DoNothing, \
PWM_AqBCBD_DoNothing, \
/*————DB配置———— */\
PWM_DeadBandInputMode_EPWMxA_Rising_and_Falling, /*输入模式*/\
PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted, /*极性设置*/\
PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling, /*输出模式*/\
\ /*————ET配置———— */\
PWM_INTEnable_Disable, \
PWM_IntSrc_CounterEqualPeriod, \
PWM_IntPeriod_Disable, \
\ PWM_SocAEnable_Enable, /*SOCA使能 */\
PWM_SocaPulseSrc_CounterEqualPeriod, \
PWM_SocaPeriod_FirstEvent, \ \
PWM_SocBEnable_Disable, \
PWM_SocbPulseSrc_CounterEqualPeriod, \
PWM_SocbPeriod_Disable, \ }
我认为PWM初始化配置应该没问题,应为在RAM中运行都很正常。
Eric:
根据你的意见,问题已经解决了,有一个疑问:
在很多实例代码中的函数拷贝,都是直接声明一个#pragma CODE_SECTION(……) ,然后也没有要放在Memorycopy下面运行啊?
比如:Example_2833xFlash.c中:epwm1_timer_isr和epwm2_timer_isr要拷贝到RAM中运行,有如下声明:
#pragma CODE_SECTION(epwm1_timer_isr, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(epwm2_timer_isr, "ramfuncs");
interrupt void epwm1_timer_isr(void);
interrupt void epwm2_timer_isr(void);
在主函数中也就调用了Memorycopy就可以了,也没有要求要在Memorycopu()下面运行的啊?