This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于28027 的ECAP模块的一点疑惑,请求TI技术支持工程师解答



1,请问ECAP中的STOP_WRAP 位  是用来做什么用的,

比如在连续捕获的模式下是否是 我这样理解的  STOP_WRAP  = 1;则在CAP2捕获时间发生后将MOD4的计数器复位到00;

在单次波获得时候STOP_WRAP  = 2  则在CAP3捕获时间发生后 停止捕获动作,这时必须要置位RE_ARM 才能开启一次新的捕获检测 

功能类似于示波器上的单次触发

2,最主要的怎么能通过将外部的输入信号采样过来与内部的epwm信号进行相位锁定操作, 怎么去实现这个功能条件是直接接受外部信号的方波,怎么通过内部的这个ECAP去实现周期和相位的锁定

  • 你好。

    1,请问ECAP中的STOP_WRAP 位  是用来做什么用的,

    比如在连续��获的模式下是否是 我这样理解的  STOP_WRAP  = 1;则在CAP2捕获时间发生后将MOD4的计数器复位到00;

    理解正确。

    在单次波获得时候STOP_WRAP  = 2  则在CAP3捕获时间发生后 停止捕获动作,这时必须要置位RE_ARM 才能开启一次新的捕获检测 

    功能类似于示波器上的单次触发

    理解正确。

    2,最主要的怎么能通过将外部的输入信号采样过来与内部的epwm信号进行相位锁定操作, 怎么去实现这个功能条件是直接接受外部信号的方波,怎么通过内部的这个ECAP去实现周期和相位的锁定

     你的这个需求不是很明白。是要捕获外部输入的信号的周期和相位来调节PWM输出的周期和相位吗?

  • 是的,我需要通过ECAP1引脚来捕获外部输入信号的周期和相位来调节PWM的周期和相位,请问如何实现?

    还有我希望ti有有关于如何使用ECAP和EPWM来控制驱动IGBT来对实现负载电流的频率跟踪