1,请问ECAP中的STOP_WRAP 位 是用来做什么用的,
比如在连续捕获的模式下是否是 我这样理解的 STOP_WRAP = 1;则在CAP2捕获时间发生后将MOD4的计数器复位到00;
在单次波获得时候STOP_WRAP = 2 则在CAP3捕获时间发生后 停止捕获动作,这时必须要置位RE_ARM 才能开启一次新的捕获检测
功能类似于示波器上的单次触发
2,最主要的怎么能通过将外部的输入信号采样过来与内部的epwm信号进行相位锁定操作, 怎么去实现这个功能条件是直接接受外部信号的方波,怎么通过内部的这个ECAP去实现周期和相位的锁定