我在使用TI的335外设学习套件(Peripheral Explorer Kit)
时发现,烧写入“Example_2833xSci_Echoback”例程后,无法通过超级终端观测串口打印信息。
我可以确认的是:1)板载USB仿真器可以对“controlCARD”的F28335芯片进行烧写和仿真,
2)在电脑的“任务管理器”也可以看到已经识别出了“USB Serial Port(COM1)”、“TI XDS100 Channel A”、“TI XDS100 Channel B”
3)对应模块部分的跳线 “J4”我也已经连接上。
4)根据板卡原理图,在仿真芯片FTDI的40(TX)和39(RX)号引脚引出接线,连接到外部USB转串口模块后,可以通过超级终端接收和发送例程信息。
请问TI 在线工程师,这个问题是什么原因导致的,有没有解决办法呢? 刚刚拿到的新板子,应该不是仿真芯片的原因吧?!