TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335如何实现软复位?

需求是这样的:
早期软件复位向量在0x33FFF6,FLASHA,由于使用仿真器升级软件不方便,因此做了一个bootloader,占用FLASHA,上电以后,bootloader先运行,接管DSP,根据外部条件判断是否运行用户代码,用户代码位于FLASH B C D E F G H,任意一块,用户程序在编写的时候避开FLASHA,同时把复位向量放到FLASHA之外的地方,比如FLASHC中,复位向量放到0x328000,用户程序和bootloader不公用任何资源和代码,都会分别初始化硬件。

现在的问题是:
我从bootloader跳转到用户代码,该如何操作?直接用LB指令跳转到用户程序的复位向量就可以吗? 上电时DSP处于复位状态,各个寄存器,内存内容都是确定的,但是我从bootloader跳转到用户代码,寄存器,内存都是跳转之前bootloader中的内容,直接跳转到用户代码会不会有问题?虽然用户软件会重新初始化硬件,但是实际中发现一些用户代码运行不正常。两种操作唯一的差别就是不使用bootloader的时候,用户软件时从DSP复位以后开始执行的,而使用bootloader以后,用户软件从bootloader开始运行,如果能实现软复位,将寄存器和内存复位到上电前的状态,就没有问题了。

请TI工程师不吝赐教,这种情况怎么操作比较好?谢谢 

  • 通过看门狗  不知道能不能满足你的要求

  • 通过WDCR.WDCHK写非101的值,则会产生一个软件的复位。

    Eric

  • 操作watchdog引起的复位应该和外部XRS管脚低电平引起的复位相同吧?这样会让DSP重新复位,然后从默认复位向量0x33FFF6重新执行,这个复位向量实际上是我的bootloader占用的,相当于让bootloader重新运行。这和我的需求是不一样的,我希望DSP在跳转到用户程序时恢复到复位状态。

  • 首先纠正一下,0x33FFF6不是复位向量,是boot to flash的入口地址。如你的设计,芯片上电后,进入flashA的定制bootloader中判断是否要升级,如果不需要,则可以跳转到0x328000处,这是可行的。

    所以代码升级后,还是建议复位,使用看门狗或是从新上电。你应该在bootloader中做判断,上电后如果不需要升级,就跳转到用户代码。

    Eric

  • 感谢纠正复位向量问题,实际的复位向量应该是0x3FFFC0,执行完Boot ROM中的原厂bootloader以后,才会把DSP控制权交给0x33FFF6处的用户代码。
    DSP内置的bootloader通过GPIO来选择引导方法,这个实际使用很不灵活,因此我才要实现自己的bootloader。实际上我的bootloader具备一个用户界面和一些命令,类似uboot,可以执行一些简单的单板测试任务,用户代码加载任务。我希望可以从bootloader中直接跳转到用户代码,实际中发现跳转以后,有一些用户代码执行不正常,比如中断无法进入之类。而这些用户代码在不使用bootloader之前,直接跳转到0x33FFF6时是没有问题的。因此我分析,可能的原因是我的bootloader执行的时候改变了CPU寄存器和内存。因此我需要一个方法,在跳转到用户代码的时候将CPU内存和寄存器恢复到DSP内置bootloader执行完毕,转去执行0x33FFF6处代码时的状态。

    重新上电或者复位,都会先执行bootloader,会把硬件初始化,所以还是存在这个问题。

  • 在TI e2e上看到一个讨论帖,我在做的是类似的事情。
    里面提到了一个跳转方法,先压栈,然后弹栈,把跳转地址放到RPC寄存器,最后使用LRETR指令返回,这样做的好处在哪里呢?

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/113899.aspx

    ;; TI File $Revision: /main/7 $
    ;; Checkin $Date: May 2, 2006 20:49:39 $
    ;;###########################################################################
    ;;
    ;; FILE: Init_Boot.asm
    ;;
    ;; TITLE: 280x Boot Rom Initialization and Exit routines.
    ;;
    ;; Functions:
    ;;
    ;; _InitBoot
    ;; _ExitBoot
    ;;
    ;; Notes:
    ;; 
    ;;###########################################################################
    ;; $TI Release:$
    ;; $Release Date:$
    ;;###########################################################################
    .def _jumpToAppEntry

    _jumpToAppEntry:
    ; Initialize the device for running in C28x mode.
    C28OBJ ; Select C28x object mode
    C28ADDR ; Select C27x/C28x addressing

    SETC INTM;
    ZAPA;
    MOV @SP,#0;
    PUSH ACC; 
    PUSH AL;
    MOV AL, #0x0a08;
    PUSH AL;
    MOVL XAR7, #0x3E8000;
    PUSH XAR7;

    POP RPC;
    POP ST1;
    POP ST0;
    POP IER;
    POP DBGIER;
    LRETR;

  • 问题完美解决,附代码:extern void ExitXboot(Uint32 entry)
    跟踪代码发现ExitXboot函数返回之前,CPU寄存器已经恢复到复位状态,之前跳转以后运行不正常的用户代码也工作正常了。那么现在的问题是:我现在的bootloader 位于FLASHA,只能更新FLASHA之外的用户代码,如何更新位于FLASHA的bootloader自身呢?也就是说,如何把所有的bootloader内容从FLASHA加载到RAM运行?RAM空间是足够的,代码可以通过不同的load地址和run地址,初始化的时候MemCopy到RAM来实现。代码常量如.econst段该如何处理呢?

    ;;###########################################################################
    ;;
    ;; FILE: ExitXboot.asm
    ;;
    ;; TITLE: 2833x Boot Rom Exit routines.
    ;;
    ;; Functions:
    ;;
    ;; _ExitXboot
    ;;
    ;; Notes:
    ;;
    ;;###########################################################################

    .def _ExitXboot
    .global __stack

    ;-----------------------------------------------
    ; _ExitBoot
    ;-----------------------------------------------
    ;-----------------------------------------------
    ;This module cleans up after the boot loader
    ;
    ; 1) Make sure the stack is deallocated.
    ; SP = 0x400 after exiting the boot
    ; loader
    ; 2) Push 0 onto the stack so RPC will be
    ; 0 after using LRETR to jump to the
    ; entry point
    ; 2) Load RPC with the entry point
    ; 3) Clear all XARn registers
    ; 4) Clear ACC, P and XT registers
    ; 5) LRETR - this will also clear the RPC
    ; register since 0 was on the stack
    ;-----------------------------------------------

    _ExitXboot:

    ;-----------------------------------------------
    ; Insure that the stack is deallocated
    ;-----------------------------------------------

    MOV SP,#__stack

    ;-----------------------------------------------
    ; Clear the bottom of the stack. This will endup
    ; in RPC when we are finished
    ;-----------------------------------------------

    MOV *SP++,#0
    MOV *SP++,#0

    ;-----------------------------------------------
    ; Load RPC with the entry point as determined
    ; by the boot mode. This address will be returned
    ; in the ACC register.
    ;-----------------------------------------------

    PUSH ACC
    POP RPC

    ;-----------------------------------------------
    ; Put registers back in their reset state.
    ;
    ; Clear all the XARn, ACC, XT, and P and DP
    ; registers
    ;
    ; NOTE: Leave the device in C28x operating mode
    ; (OBJMODE = 1, AMODE = 0)
    ;-----------------------------------------------
    ZAPA
    MOVL XT,ACC
    MOVZ AR0,AL
    MOVZ AR1,AL
    MOVZ AR2,AL
    MOVZ AR3,AL
    MOVZ AR4,AL
    MOVZ AR5,AL
    MOVZ AR6,AL
    MOVZ AR7,AL
    MOVW DP, #0

    ;------------------------------------------------
    ; Restore ST0 and ST1. Note OBJMODE is
    ; the only bit not restored to its reset state.
    ; OBJMODE is left set for C28x object operating
    ; mode.
    ;
    ; ST0 = 0x0000 ST1 = 0x0A0B
    ; 15:10 OVC = 0 15:13 ARP = 0
    ; 9: 7 PM = 0 12 XF = 0
    ; 6 V = 0 11 M0M1MAP = 1
    ; 5 N = 0 10 reserved
    ; 4 Z = 0 9 OBJMODE = 1
    ; 3 C = 0 8 AMODE = 0
    ; 2 TC = 0 7 IDLESTAT = 0
    ; 1 OVM = 0 6 EALLOW = 0
    ; 0 SXM = 0 5 LOOP = 0
    ; 4 SPA = 0
    ; 3 VMAP = 1
    ; 2 PAGE0 = 0
    ; 1 DBGM = 1
    ; 0 INTM = 1
    ;-----------------------------------------------

    MOV *SP++,#0
    MOV *SP++,#0x0A0B
    POP ST1
    POP ST0

    ;------------------------------------------------
    ; Jump to the EntryAddr as defined by the
    ; boot mode selected and continue execution
    ;-----------------------------------------------

    LRETR

    ;eof ----------

  • 兄弟,我的情况和你一模一样,也是用LB从bootloader跳转到应用软件,同样遇到了所说的问题,应用软件起来之后运行不稳定,请问你这个exitxboot文件是从哪找到的?直接用exitxboot(应用软件跳转地址,也就是入口点)替代LB就行了么?万分感谢!

  • 这个来自e2e社区,后来参考了下spraaq3.pdf这个文档和代码,你可以测试一下这个函数,看看是否稳定。

  • 你好,我也在做和你一样的东西,串口升级28335的Flash;

    我的思路是:一上电,串口输出一个界面,用户可以选择升级程序,或运行用户代码;

    用户代码烧写到FlashA;升级程序的代码烧写到FlashB,运行时调至RAM中运行;

    如果选择升级Flash程序,则通过串口传输HEX文件,并存储到外扩的RAM中运行,内部的RAM不够用;

    我的问题是:

    用CCS编译出来的.out文件直接通过工具转为.hex格式文件就可以传输了吗?

    传输完成后是直接把接受进数组的内容 烧录进Flash 复位后就可以跳到新的Flash代码了吗?

  • 思路基本就是这样,我的bootloader已经实现,现在写代码调试基本可以告别仿真器了。

  • 大哥,我最后的问题你看到了么?求教啊;

    还有我是上电从Flash启动的,人家说要用SCIA方式启动,我郁闷了,Flash启动后,RAM调用API,烧写完程序后复位不也是可以重新从Flash启动吗?这时候执行的是新的Flash代码。

  • 请问,如果在应用程序正常执行过程中,需要升级应用程序,如何跳转至bootloader程序呢?

  • 跳转到:0x33FFF6

  • 这个具体是怎么跳转的呢?要使用汇编吗?有相关的代码么

  • 能有代码示例参考一下就万分感谢了

  • 老兄,最后怎么解决的?