F28034,驱动IO控制WS2812B芯片。晶振使用内部INTOSC1倍频到50M,增加一条asm(" NOP");语句,大概增加了300ns左右的时间,理论上不是50M时钟对应的20ns吗?
图片中第一个高电平时间执行了两条asm(" NOP");,第二个高电平时间执行了三条asm(" NOP");。GPAQSEL1寄存器配置为异步。我想知道asm(" NOP");延时为什么不是时钟周期,或者有没有其他更精准延时方法。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
F28034,驱动IO控制WS2812B芯片。晶振使用内部INTOSC1倍频到50M,增加一条asm(" NOP");语句,大概增加了300ns左右的时间,理论上不是50M时钟对应的20ns吗?
图片中第一个高电平时间执行了两条asm(" NOP");,第二个高电平时间执行了三条asm(" NOP");。GPAQSEL1寄存器配置为异步。我想知道asm(" NOP");延时为什么不是时钟周期,或者有没有其他更精准延时方法。

void WS2812B_tx(void)
{
Uint16 ws2812hl[24],rgb,i;
rgb = WS2812.GRB;
for(i=0;i<24;i++)
{
if((rgb & 0x00800000) == 0x800000)
ws2812hl[i] = 1;
else
ws2812hl[i] = 0;
rgb = rgb << 1;
}
if(ws2812hl[0])
{
ws2812b_H;
asm(" NOP");asm(" NOP");asm(" NOP");
ws2812b_L;
//asm(" NOP");
}
else
{
ws2812b_H;
asm(" NOP");asm(" NOP");
ws2812b_L;
//asm(" NOP");
}
if(ws2812hl[1])
{
ws2812b_H;
asm(" NOP");asm(" NOP");asm(" NOP");
ws2812b_L;
//asm(" NOP");
}
else
{
ws2812b_H;
asm(" NOP");asm(" NOP");
ws2812b_L;
//asm(" NOP");
}系统配置为例程中的“GpioSetup”你好,可以检查下cmd看代码是从flash中还是ram中运行?如果它是从闪存执行的,那么将有一个额外的周期,因为我们需要额外的 1 个等待状态。这意味着每个“NOP”需要 40ns 与 20ns(1/50MHz),但我们仍然有点偏离您看到的 300ns 与 3 个“NOP”指令应该给出的 120ns.
您是否还可以检查闪存 WS 是否已正确配置(假设从闪存运行);默认的 WS 值为 15,因此如果没有为正确的 CPU 时钟速率配置,这将增加相当大的延迟。