在配置GPIO过程中,将GPIO0,1均配置为输入,且采样周期为系统时钟,采样次数与系统时钟同步。然后用GPADAT寄存器读取,程序如下:
if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0==0)
{a=a+1;}
if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1==0)
{b=b+1;}
用ccs的clock功能发现程序从if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0==0)到if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1==0)大概10ns
然后将采样周期改为510个系统时钟,采样次数为6个采样周期,执行上述程序,同样发现程序从if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0==0)到if (GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1==0)大概10ns。
即配置输入限定不影响GPADAT读取时间?按照我的理解,GPADAT读取是对GPIO管脚进行采样,检测该管脚电平高低,采样周期越长,读取的时间也应该越长,不知道是否理解有误?