This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D: EMIF使用时一个基础却想不通的问题

Part Number: TMS320F28377D

您好!

我刚接手了一个程序,牵扯到28377d EMIF和FPGA通信,我读FPGA传来的一个数据,这个数据的偏移地址为0x0060

程序里是这样写的 Dat=*(偏移地址+0x0060)

注意,困扰我的不是地址。我想问的是:

当DSP读FPGA时,不是应该把 片选cs拉低,read有效,写无效,并且要把表示地址的GPIO输出成你想要读的地址吗?

但我在我现在的程序里却看不到上面所述的操作现有程序中只有这些代码:当读的时候,就把某个地址的数据取出来;写的时候,就向这个地址里写数。

(而我的理解是当我读的时候,要向与FPGA连接的引脚干好多事(片选拉低 读有效 写无效,配置想读的地址),然后再取地址中的数据啊)

为什么不去关注地址等其他引脚?

不知道我描述的是否清楚,还请解答,谢谢!