首先,我在下图中调研了官方例程ecap_ex2_capture_pwm的引脚配置,GPIO16,XBAR_INPUT7

其次,我去官方的数据手册查找GPIO16的配置,我发现其实际复用为
OUTPUTXBAR7(而非INPUT),这是问题1.

但考虑到官方例程ecap_ex2_capture_pwm能正常捕获波形,且频率与周期计算无误,并未在意,直到我准备配置双路eCAP采样。
问题2:
我发现eCAP3,4,5,6对应的X-BAR,比如eCAP4对应的XBAR_INPUT10,在数据手册引脚定义章节
7.4 引脚多路复用
7.4.1 GPIO 多路复用引脚
并未找到对应的支持引脚,

而eCAP2似乎又在内置电路中与eCAN链接了,并没有提供引出端口。于是暂时不知如何下手?
我想请问,这块28379D开发板能支持双路eCAP采集吗,即,同时采集2个输入方波信号的频率以及占空比,如果可以做,可以提供一些思路吗?
万分感谢。本人是本科生,有很多不知晓的地方,且这次也是第一次提问,感谢指导!