This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: 28335的ADC使用过程中的阻抗匹配的问题

Part Number: TMS320F28335

使用信号发生器给ADC输入信号时,需要考虑阻抗匹配的问题;

在手册中找到了ADC输入阻抗的模型,

 该图的意思是,ADC的输入阻抗是50欧吗?如果是,那我信号发生器的输出阻抗也应该选择50欧吧。

在我实际的电路图设计中,ADC输入引脚上加入了RC滤波电路,如下图:

 那么,实际中ADC的输入阻抗还是50欧吗?

  • 不是,Rs是外部输入的等效阻抗。事实上这个阻抗越小越好,理想情况下是不存在这个参数的,这样输入信号就能全落在ADC端口上,也就是我们学习模电的时候经常说的’输入阻抗无穷大‘。