TMS320F28335的地址总线XA12/13/14连接了外部SRAM,没有上拉电阻选择,如何确保上电能够正确进入FLASH引导。
PCB已经调试过了,确实每次可以正常引导,就是想弄清楚是什么技术文件或者文档里有说明这样做是可以的,没有风险的??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320F28335的地址总线XA12/13/14连接了外部SRAM,没有上拉电阻选择,如何确保上电能够正确进入FLASH引导。
PCB已经调试过了,确实每次可以正常引导,就是想弄清楚是什么技术文件或者文档里有说明这样做是可以的,没有风险的??
因为F28335的4个boot select引脚有内部上拉,且在复位时是被启用的:

sprui07_TMS320x2833x, TMS320x2823x Technical Reference Manual第175页Table 2-3. Boot Mode Selection

第121页Figure 1-64. GPIO Port C Pullup Disable (GPCPUD) Registers

zhcs889q_TMS320F2833x、TMS320F2823x 实时微控制器 datasheet (Rev. Q)第22页6.2 信号说明
所以只要外接的SRAM在系统上电后的一段时间内(boot mode判断完成之前),没有改变这4个引脚的状态,就可以保证进入FLASH引导。

sprui07_TMS320x2833x, TMS320x2823x Technical Reference Manual第172页Figure 2-3. Bootloader Flow Diagram