如上图所示,请问这里为什么要进行边沿同步呢?在什么情况下需要进行对输入信号进行同步或者滤波处理呢?对于这个例程,这里的滤波方式为社么要选择下降沿检测而不是同步呢?
看到有帖子说引入同步以后,会增加2到3个时钟的延迟,帖子如下,昨天在论坛里看到的:
TMS320F280039: CLB模块延时问题 - C2000︎ 微控制器论坛 - C2000 微控制器 - E2E 设计支持 (ti.com)
对于clb_ex4_pwm_protection例程,couter match1配置的是10,我想应该是要实现10个clk(利用28379 launchpad调试)的死区时间,对吗?
实际测得的延迟是在130ns左右,如下图所示:
之所以不是100nS 我想是不是那个帖子提到的由于使用同步以后带来的额外2到3个延迟造成的呢,不过例程里使用的滤波,CLB单元的时钟是100MHz(周期10nS)
把
CLB_selectInputFilter(CLB1_BASE, CLB_IN0, CLB_FILTER_FALLING_EDGE);
CLB_selectInputFilter(CLB1_BASE, CLB_IN2, CLB_FILTER_FALLING_EDGE);
注释掉以后,得到这样的死区时间,明显小了很多