XDS100仿真器为XDS100v1,TMS320F28035开发套件自带的那个,使用FT2232D芯片,开发环境为CCS3.3.83.20,可以顺利连接28035,2808,调试下载都没有问题。但是始终无法连上2812,在wiki上查找到的信息,XDS100v1在CCS3.3下面是支持2812的,CCS Setup里面也有F2812 XDS100 USB Emulator这样的选项,但是我试过多次始终无法连上,这大概是什么原因呢?是仿真器本身的问题?还是目标板JTAG接口的问题?
很早的时候测试过CCS4,似乎使用XDS100v1可以连接2812,印象不太深了,需要验证一下。
很喜欢XDS100v1的小巧,还自带USB转串口,很多时候只是下载一下程序,对速度要求没有那么高,但是始终连不上2812一直很头疼,毕竟现在很多产品都在用2812,希望能得到官方的说法。