大家好!
我有两个VSI并联,他们连接在同一个dc电容和电源上。每个VSI的PWM信号由TMS320F28069控制板发出。目前在使用阻感负载实验。算法上, SVPWM,开环,给定的Ud和Uq值, 每次进入PWM中断时计算新的模拟电机旋转角的角度,从0到2pi变化,频率是50Hz。开关频率10kHz。
问题是, 我同时测量两个VSI的A相电流, 他们之间的相位差不是固定值,而是一直在变化。因为我没有同步两个VSI的PWM,所以我认为肯定是会存在相位差的,但是不应该会变化吧?
有人遇到过同样的问题吗? 或者说我可能在哪方面做错了,不知道这和CLK,中断时间等有没有关系。
谢谢您的回答。