This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: LIN模块中IODFTCTRL寄存器bit28(ISFERRENA)功能未成功

Part Number: TMS320F280049C

IODFTCTRL寄存器用于模拟各种错误和测试条件,其中第28位用于创建ISF错误,启用IODFT模式后(IODFTENA=1010),在LIN模式下,同步字段中的位宽会发生变化,发送数据未设置ISF错误,但是仅在CERRENA/PBERRENA/BERRENA使能后相应的错误标准位都置位了,这个功能是如何使用的呢

  • 问题在于使能ISFERRENA以后,开启模拟回环通过发送引脚后,相应的标志位没有被设置,我使用逻辑分析仪捕捉了信号,发现同步字段与正常的一样, (波特率20K)

    以下是我的代码

    __interrupt void level0ISR(void);
    __interrupt void level1ISR(void);
    void lin_enable_int(LIN_InterruptLine INTERRUPT_LINEx,uint32_t intFlags);
    void main()
    {
        uint16_t txID;
        txID = 0x10 ;
        txID = LIN_generateParityID(txID);
    
        Device_init();
        Device_initGPIO();
    
        GPIO_setPinConfig(GPIO_37_LINA_TX);
        GPIO_setPadConfig(37, GPIO_PIN_TYPE_STD | GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
        GPIO_setQualificationMode(37, GPIO_QUAL_ASYNC);
        GPIO_setDirectionMode(37U, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    
        GPIO_setPinConfig(GPIO_35_LINA_RX);
        GPIO_setPadConfig(35, GPIO_PIN_TYPE_STD);
        GPIO_setQualificationMode(35, GPIO_QUAL_ASYNC);
        GPIO_setDirectionMode(35U, GPIO_DIR_MODE_IN);
    
    
        Interrupt_initModule();
    
        Interrupt_initVectorTable();
        EINT;
        ERTM;
        Interrupt_register(INT_LINA_0, &level0ISR);
        Interrupt_register(INT_LINA_1, &level1ISR);
    
        Interrupt_enable(INT_LINA_0);
        Interrupt_enable(INT_LINA_1);
    
        LIN_initModule(LINA_BASE);
         //波特率20K
        LIN_setBaudRatePrescaler(LINA_BASE, 312U, 0U);
        //设置ISF中断
        lin_enable_int(LIN_INTERRUPT_LINE0,LIN_INT_ISFE);
        LIN_disableIntLoopback(LINA_BASE);
        //创建isf错误 
        // Clear the IO DFT Enable Key
        HWREGH(myLIN_BASE + LIN_O_IODFTCTRL) &= ~(LIN_IODFTCTRL_IODFTENA_M);
        // Enable write access
        HWREGH(myLIN_BASE + LIN_O_IODFTCTRL) |= (LIN_IO_DFT_KEY <<LIN_IODFTCTRL_IODFTENA_S);
        //HWREG_BP(myLIN_BASE + LIN_O_IODFTCTRL) |= LIN_ISF_ERROR;
        HWREG_BP(myLIN_BASE + LIN_O_IODFTCTRL) |= LIN_ISF_ERROR|0x2;//模拟回环通过发送引脚  
    
        while(!LIN_isTxReady(LINA_BASE));
        //发送数据
        LIN_sendData(LINA_BASE, txData);
        LIN_setIDByte(LINA_BASE, txID);
    
        while(1);
    }
    void lin_enable_int(LIN_InterruptLine INTERRUPT_LINEx,uint32_t intFlags)
    {
        LIN_enableInterrupt(LINA_BASE, intFlags);
    //INT0
        if(INTERRUPT_LINEx==LIN_INTERRUPT_LINE0)
        {
            //仅在LIN模式下,将各个中断源映射到 INT0 线
            LIN_setInterruptLevel0(LINA_BASE, intFlags);
            //使能全局中断0
            LIN_enableGlobalInterrupt(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE0);
            //失能全局中断1
            LIN_disableGlobalInterrupt(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE1);
            //清除全局中断标志位
            LIN_clearGlobalInterruptStatus(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE0);
        }
    //INT1
        else
        {
            //仅在LIN模式下,将各个中断源映射到 INT1 线
            LIN_setInterruptLevel1(LINA_BASE, intFlags);
            LIN_enableGlobalInterrupt(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE1);
            //失能全局中断0
            LIN_disableGlobalInterrupt(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE0);
            LIN_clearGlobalInterruptStatus(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE1);
        }
    }
    __interrupt void level0ISR(void)
    {
        level0Count++;
        if(LIN_getInterruptStatus(LINA_BASE)& LIN_FLAG_ISFE)
        {
            vectorOffset = LIN_getInterruptLine0Offset(LINA_BASE);
            LIN_clearInterruptStatus(LINA_BASE, LIN_INT_ISFE);
        }
        if(LIN_getInterruptStatus(LINA_BASE)& LIN_FLAG_CE)
        {
            vectorOffset = LIN_getInterruptLine0Offset(LINA_BASE);
            LIN_clearInterruptStatus(LINA_BASE, LIN_INT_ISFE);
        }
           
            vectorOffset = LIN_getInterruptLine0Offset(LINA_BASE);
            LIN_clearGlobalInterruptStatus(LINA_BASE, LIN_INTERRUPT_LINE0);
            Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP8);
    }
    
    __interrupt void level1ISR(void)
    {
    
    }

  • 你好,能继续帮我问一下工程师吗,谢谢帮助

  • 我在关闭内部回环模式和模拟回环模式后,仅仅只使能ISFERRENA,发出来的波形和上图差不多,其同步字段也没有什么改变,我不确定这是否是代码配置问题,我想请工程师尝试在TMS320F280049C的Launchxl板上使用该功能给我一些反馈结果,谢谢