Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CONTROLSUITE
由于需求需要,我在CPU1中使用Matlab自动代码生成,CPU2中使用SYS/bios操作系统(我使用了两个组件Clock与Hwi,我通过点呼吸灯的方式来观察组件是否正常运行),在编写完成后发现了如下问题:
1)在debug模式中,我先运行CPU1再运行CPU2,整个系统能够正常运行,(观察呼吸灯能够正常运行),但再该种情况下如果我重新上电,则回出现CPU1能正常运行,CPU2仅能完成初始化,无法进入Hwi,Clock任务内部。
2)在debug模式下,我先运行CPU2再运行CPU1则回报错,CPU2的初始化都无法完成。
我对SYS/BIOS的初始化过程理解不深,也没有过多的资料说明,还望能够详细说明。
所用到的组件版本:
CCS12.1
SYSbios:6.83.0.18
XDCtools:3.62.1.16
库函数:
controlsuite:v190F2873XD
如图所示,这和您提供的代码并无不同。
,但是我先运行CPU1再运行CPU2则不会有此问题。
我查阅网上资料时发现,Matlab自动代码生成时好像出现过类似的问题,请问您知道当时是怎么解决的么