This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
哈喽TI工程师:
最近下载安装了CCS12.5版本的开发环境,安装完后,Import CCS project,选择的工程是C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\led。c2000ware5.01中led_ex1_blinky例程。
然后编译出现一下问题:(如图所示)
CCS12.5安装、C2000Ware5.0安装以及加载led_ex1_blinky例程后,没有修改过任何东西,直接编译出现的问题。
你们能复兴下这个问题,并帮我解决一下嘛?
感谢!
我测试了CCS-V12.5 V11.2 ,C2000wareV-3.4 V4.3 V5.1,报错问题都没办法解决。
然我发现我import C2000WARE 寄存器版本的工程(如C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f28004x\examples\led)编译就没问题,
如果import 库函数版本的工程,编译就会报上诉错误,我怀疑是driverlib库路径或者工程库配置有问题。但是我直接安装完软件是直接import工程的。
你觉得这两个工程编译的区别在哪里?
**** Build of configuration CPU1_RAM for project led_ex1_blinky **** "C:\\ti\\ccs1250\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 6 all -O sources.mk:1: warning: NUL character seen; rest of line ignored sources.mk:1: *** missing separator. Stop. **** Build Finished ****
什么也没动,昨天的问题编译不出来了,直接出现这个问题。
我百度了下好像和WIN10系统有关?
如果实在不行我再用我自己电脑试试吧。