芯片有TMU功能(如下图),
1、如何在软件中启用芯片的TMU功能?
2、如何确认软件是否启用了TMU功能?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMU实际上的工作对于用户来讲是不可知的,简单来说,就是在工程属性中配置两个地方,使能TMU即可。
请看一下这个链接:TMS320F28377D: 开启了TMU选项,除法计算未调用相关函数 - C2000︎ 微控制器论坛 - C2000 微控制器 - E2E
设计支持
1、
两个整数类型的数相除,编译出来的代码如下,
好像没有用到TMU,而且实测发现这个除法花费了很多个CPU cycle
两个浮点数相除,编译出来的代码如下,
应该是用到了TMU,实测发现这个除法花费的CPU cycle比较少
请问如何让整数相除也编译成TMU指令??
=============================================================================
sTmpUint32_3 = sTmpUint32_1 / sTmpUint32_2; ---- 两个整数类型的数相除
0849e8: A306 MOVL P, @0x6
0849e9: 0200 MOVB ACC, #0
0849ea: F61F RPT #31
0849eb: 56170008 || SUBCUL ACC, @0x8 ---- 没有用到TMU, 实测发现这个除法花费了很多个CPU cycle
0849ed: A90A MOVL @0xa, P
=============================================================================
sTmpFloat32_3 = sTmpFloat32_1 / sTmpFloat32_2; ---- 两个浮点数相除
084a60: E2AF0100 MOV32 R1H, @0x0, UNCF
084a62: E2AF0002 MOV32 R0H, @0x2, UNCF
084a64: E2740008 DIVF32 R0H, R1H, R0H ---- 用到了TMU指令, 实测发现这个除法花费的CPU cycle比较少
084a66: 7700 NOP
084a67: 7700 NOP
084a68: 7700 NOP
084a69: 7700 NOP
084a6a: E2030004 MOV32 @0x4, R0H
2、调用sin函数,编译出来的代码如下
sTmpFloat32_3 = sin(sTmpFloat32_1); --- 调用sin函数
084a82: E2AF0000 MOV32 R0H, @0x0, UNCF
084a84: 76485E99 LCR __relaxed_sinf ---- 跳转到 __relaxed_sinf函数,如何编译成下图中的SINPUF32指令???
084a86: 761F0265 MOVW DP, #0x265
084a88: E2030004 MOV32 @0x4, R0H