TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025C: boot_rom的out例程如何加载使用

Part Number: TMS320F280025C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

直接通过CCS连接板卡后,通过 Load 直接加载 C2000Ware_5_00_00_00/libraries/boot_rom/f28002x/rev0/rom_sources/ccs_files/cpu/Release/F28002x_ROM.out 文件,将提示数据校验错误

 ,因为此 out 文件包含我想测试查看的 PBIST 部分,我应该如何正确加载这个 out 文件而不引起错误,并且能正常执行 PBIST 测试?

  • 你好,该器件不支持pbist的:

  • 其实该器件支持PBIST功能,MPOST功能就是PBIST来测试的,而且在2x器件的工程文件中,我不知道这个是否是叫工程文件,有一个函数就是叫

    PBIST_PORMemoryTest(),该文件路径为
    directory C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\boot_rom\f28002x\rev0\rom_sources\F28002x_ROM\bootROM\include
     
    但是在2x器件中基本上没有关于PBIST的任何描述
  • 我查看下相关资料后回复您。

  • 是的,因为没有任何描述,目前我能通过load symbols尝试运行,但是运行时难以查看对照源文件,所以希望尝试构建适用于该器件且能够完整运行PBIST_PORMemoryTest()函数的工程文件,最优好是能通过运行CPU1BROM_startSystemBoot()函数尝试运行boot过程并顺利运行此boot函数中包含的PBIST_PORMemoryTest()调用

  • 此out文件位于C2000Ware所属f28002x系列的boot_rom文件夹,而对应目录下提供的cpubrom_boot.c文件包含对函数 PBIST_PORMemoryTest()的调用,且源文件cpu1brom_pbist.c包含 PBIST_PORMemoryTest()函数源码,尝试通过Run->Load->Load Symbols以及对照提供的源码文件能够发现其中是包含PBIST测试的函数调用的,但是难以对照源码文件调试和查看其过程,希望尝试构建适用于该器件且能够完整运行PBIST_PORMemoryTest()函数的工程文件,最优好是能通过运行CPU1BROM_startSystemBoot()函数尝试运行boot过程并顺利运行此boot函数中包含的PBIST_PORMemoryTest()调用

  • 正在和相关工程师确认该器件是否支持PBIST,需要一定时间等待回复。

  • 你好,M-POST详细信息位于 TRM  https://www.ti.com/lit/spruin7的 BROM 部分 ,请参阅第 544 页。注意您必须在 OTP 中设置一些特殊位。

    应用说明位于:https:  //www.ti.com/lit/spraci7