Other Parts Discussed in Thread: TL431
1,通过TL431电压基准芯片转换得到基准电压3V,示波器的测试基准电压纹波Vpp约3.5mV;
2,单端ADC模式,12BIT,未作后处理;
3,ACQPS尝试过设置为15,64,240,500等,均会无改善;
4,运放与DSP芯片之间串接电阻Rs取值100欧姆,Cs电容用过10nF和100nF等,均无改善;
5,尝试DAC输出,测试DAC管脚输出电压纹波Vpp约3mV左右;
6,示波器测试ADC管脚值纹波Vpp约5mV左右;
7,VREFLO与线路板AGND连接在一起;
ADC输入电路
参考基准电压电路
参考电压PCB走线
参考地与模拟地直连
检测到的ADC值,未经处理
ADC引脚电压纹波
请帮忙分析有哪些可能的原因会导致采集值跳变到30LSB?