This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025C: 串口热插拔后无法进入RX中断

Part Number: TMS320F280025C


我在开发板上使用USB转串口模块将PC(windows)设备与TMS320F280025C连接进行串口通信。当串口正常连接后,PC和单片机能够正常通信。但是如果我将串口拔出后再重新插回,单片机就会无法进入RX中断,导致收不到数据,但是PC是仍然能够收到单片机的TX发送出的数据的。如果想要恢复通信,只能将单片机复位重启。

根据上面的情况,我还测试了:先断开PC和单片机的串口连接,当单片机启动后再重新连接串口,此时也会出现同样的情况,即单片机无法进入RX中断。

我的串口初始化和RX中断代码如下:

//RX中断函数
interrupt void Rx1Isr(void)     // SCI-A
{
    UCHAR data = SciaRegs.SCIRXBUF.all; //要对ALL寄存器读一次  SCIFFRX 为21~24可选1~4字节触发RXINT
    int processBytes = CProtocol_AddToStream(&g_proUart1, data & 0xFF);


    SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;          // Clear Overflow flag
    PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1;
    SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1; // clear Receive interrupt flag

}

void InitUart1Gpio() //SEARCH "GPIO Muxed Pins",GPIO16(TX),17(RX)复用表格序各为6,
{
    EALLOW; //6=0110b, 01为高两位,为GMUX值,10为低两位,为MUX值

    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO16 = 0x01;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 0x02; //16=TX

    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO17 = 0x01;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0x02; //17=RX


/*
    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO29 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 1; //29=TX

    GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO28 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 1; //=RX

    EDIS;
    */
}

void InitUart1(struct SCI_REGS *UART, u32 LSPCLK, u32 baud) //volatile struct
{
    InitUart1Gpio();

    SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;

    UART->SCICTL1.bit.SWRESET =0;
    UART->SCICTL1.bit.RXENA = 1;//Enable receiver
    UART->SCICTL1.bit.TXENA = 1;//Enable transmitter


    UART->SCIHBAUD.bit.BAUD = 0;
    UART->SCILBAUD.bit.BAUD = LSPCLK/baud/8 - 1;

    UART->SCICCR.all = 7; 
    /* 8N1,8b data,1b stop,no parity
    UART->SCICCR.bit.SCICHAR = 7;   // 8-bit
    UART->SCICCR.bit.PARITY = 0;    //0=ODD 1=EVEN
    UART->SCICCR.bit.PARITYENA = 0; //0=disabled
    UART->SCICCR.bit.STOPBITS = 0;  //One stop bit
    UART->SCICCR.bit.LOOPBKENA = 0; */

    UART->SCICTL2.bit.RXBKINTENA =0;
    UART->SCICTL2.bit.TXINTENA =0;

    /*
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFORESET = 0;
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIRST = 1;
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA=1;
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIFFENA=1;
    SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIL = 1; //高吞吐量可以用4, 往同一地址一次写4个Byte,如下: for(i) SciaRegs.SCITXBUF=data[i];
     */
    // 中断方式
    SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC021;
    SciaRegs.SCIFFRX.all= 0x0021; //21是1字节触发RXINT,22,23,24为2,3,4字节触发接收中断,高吞吐量时选择4
    SciaRegs.SCIFFCT.all=0x00;

    /*
    //POLL方式, 关闭了TXFFIENA 和 RXFFIENA
    SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC001;
    SciaRegs.SCIFFRX.all= 0x0001; //21是1字节触发RXINT,22,23,24为2,3,4字节触发接收中断,高吞吐量时选择4
    SciaRegs.SCIFFCT.all=0x00;
    */

    UART->SCICTL1.bit.SWRESET = 1;      //active
    SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1; //active rx


    //memset(rx1, 0, MAX_PACK_LEN);
    memset(tx1_buf, 0, MAX_SEND_LEN);

    //rx1_cnt = 0;
    tx1_len = tx1_cnt = 0;

}

我尝试了对SciaRegs寄存器的值进行检查发现,当能够正常进行串口通信的时候,SciaRegs.SCIRXST.all的值为2,当PC与单片机断开连接后这个值会变为176,恢复PC与单片机的连接后这个值又会变为178,由此我猜测可能是RX出现了错误但是没有复位导致的无法进入中断,但是我应该怎么做让RX能够支持串口热插拔呢?

  • 进一步研究SCIRXST寄存器后,我发现,通过重置SWRESET 状态,可以重置SCIRXST中的错误状态使用如下代码:

    SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET =0;
    SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET =1;

    并且需要注意,这段代码不可以放在RX中断中执行,否则当PC和单片机断开串口连接的时候,单片机会一直收到数据0x8000从而不停进入RX中断。

    我通过在主循环代码中加入对RXERROR和RXWAKE的检测来重置SCIRXST的状态,若串口连接断开会自动触发RXERROR置1,RXWAKE置0,当重新连接串口后RXWAKE会自动置1,从而在主循环中触发对SCIRXST的状态重置,恢复RX串口中断功能。

    for(;;)
    {
        if(SciaRegs.SCIRXST.bit.RXERROR == 1 && SciaRegs.SCIRXST.bit.RXWAKE == 1)
        {
            SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET =0;
            SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET =1;
        }
    }

    不过我还有些疑问,不知道有没有更加标准的处理方式,比如设置串口初始化的某个参数就能让单片机支持串口热插拔,而不需要单独增加对寄存器状态的检测。

  • 还有一个问题可能也和我的初始化代码相关,我发现完成初始化后,当RX和TX都处于空闲状态下,TX处于高电平而RX处于低电平。查阅了一些网上的资料,似乎标准的串口应该在空闲状态时RX和TX都处于高电平状态。

    RX默认低电平状态会导致单片机和其他非标准串口协议的设备交互时无法被拉高电平,因而无法收到串口消息。例如部分非标准的串口设备空闲状态下TX为低电平,与TMS320F280025C单片机的低电平RX连接后会无法将电平拉高从而进行通信。

  • 请在E2E向相关工程师寻求技术支持,谢谢:

    https://e2echina.ti.com/ 

  • 抱歉,我不太明白您的意思,这个帖子不是已经发在E2E 中文设计支持论坛了么

  • 不好意思我打错了,是这个:

    https://e2e.ti.com/

    E2E英文论坛上有相关产品的研发工程师,您会得到更好的支持