大家好,我来请教一下,现在是我正在使用研旭的DSP板子,芯片信号是F28335, 然后目前自己打了一块PCB板子,上面有天线,ADC 和DAC, 大致的实验步骤是:
1. 板子上的天线接收到读写器发出的信号,该信号作为输入ADC的信号
2. ADC的信号输入到DSP板子上,并且进行简单的Moving averag 滤波
3. 把处理后的 信号通过DSP板子再发回PCB上面的DAC, 并且观察输出信号
现在的问题是,我的输出信号是一团乱麻,并且我发现原因大致是因为我的DSP板子输出的处理信号就不对,因为我尝试将我用到的引脚输出值全部调成高电平,理论上这些引脚电压都应该是3.3V, 但实际情况是10个引脚只有一个是3.3V; 同时我又尝试将输出值变为0,也就是希望输出低电平,结果是一样的,目前很疑惑,我导师也不知道问题在哪里,遂来问问大家
使用到的设备:研旭TMS320F28335, CCS6.0
代码是基于研旭给的例程修改的,因为ADC 和DAC 都是10bit的,所以定义了十个引脚,代码如图,帮我找找问题所在,谢谢大家了(噗通跪倒