Part Number: TMS320F28069M
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
工程师您好,我仿照TMS320F28069M Launchpad设计了一个电机驱动板,主控芯片采用的是TMS320F28069M,驱动部分采用的是三个分立的半桥栅极驱动芯片去驱动MOSFET,我在运行Instaspin-foc lab1b的时候,情况非常正常,这是我用电流钳采集到的相电流波形:

这是我用CCS的graph绘制的相电流波形:

两者基本对应。
我在运行lab1c的时候,电机也能转动,改变speedRef值电机的转速也能跟着变化,但是MOSFET会迅速变热,甚至冒烟,gMotorVars.VdcBus_kV会减少到0.016,正常应该是0.024,我用的是24V/5A的电源给母线供电,很明显是消耗的电流已经超过了5A导致24V电压跌落到了16V,我想咨询一下这可能是由于什么原因导致的呢?谢谢。