请教专家:
我的系统有两块TMS320F28335.(分别称A.B吧)
A的GPIO6直接接到B的GPIO32.同样B的GPIO6直接接到A的GPIO32.
各自的GPIO32设为外部XINT4,各自的GPIO6设为输出.
问题是:A通过A的GPIO6触发B的XINT4中断,B能很正常中断.清除中断标识后,运行也正常.
而B通过B的GPIO6触发A的XINT4中断,A能正常中断.但是,清除中断标识后,退出中断处理后,还会不断进入中断.程序反复进入中断处理.一直不断.
跟踪B运行.确保只发了一次中断触发.
跟踪A的PIE.确定每次都清除了XINT4的中断标识.只是退出中断处理后,又被新的中断了.
请教专家,是否两芯片不能这样直接联接呀.为何一边可正常运行,一边又有问题呢?另外有问题这边偶尔也不会反复中断,但机会很小.
请专家指点指点.