This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049: 移相和死区的问题

Part Number: TMS320F280049

你好我想问一下移相针对的是什么?    是PWM1A和PWM1B之间    还是PWM1和PWM2之间   死区呢

  • 您好

    在DSP TMS320F280049中,移相(Phase-Shift)通常指的是在PWM(脉冲宽度调制)信号之间调整相对的时间位置,即改变它们之间的相位差。这通常用于控制变换器(如移相全桥变换器)中的输出电压和电流。

    对于你的问题:

    1. 移相是PWM1A和PWM1B之间还是PWM1和PWM2之间:

      • 在移相控制中,我们通常关心的是两组或多组PWM信号之间的相位差,而不是单组内(如PWM1A和PWM1B)的相位差。这是因为单组PWM信号(如PWM1A和PWM1B)通常是互补的,用于驱动变换器的同一半桥或相同相位。
      • 因此,移相通常是针对PWM1(包括PWM1A和PWM1B)和PWM2(包括PWM2A和PWM2B)这样的两组PWM信号之间的。通过调整PWM1和PWM2之间的相位差,我们可以控制变换器的输出电压和电流。
    2. 死区(Deadband):

      • 死区在PWM控制中是一个重要的概念,它指的是为了避免同一半桥的上下两个开关管同时导通而设置的一个时间间隔。在PWM1A和PWM1B之间,或者PWM2A和PWM2B之间,会设置一定的死区时间,确保在PWM信号切换时,一个开关管完全关断后,另一个开关管才开始导通。
      • 死区与移相是两个不同的概念。移相关注的是PWM信号之间的相对时间位置(即相位差),而死区关注的是单个PWM信号内部的上升沿和下降沿之间的时间间隔,以避免同一半桥的开关管同时导通。

    综上所述,移相是针对PWM1和PWM2这样的两组PWM信号之间的,而死区是设置在单组PWM信号内部以避免开关管同时导通的。