This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

对于PSA模块能否公布更多的资料?



IEC60730 STL软件包中对Flash等NV Memory区域进行了CRC校验,使用了之前未公开的PSA模块,对于这个模块能否公布更多的资料?

另外,对Flash区域做CRC校验实际上就是对程序完整性的检验,这个过程放在Main函数中进行总觉得有点问题,能否公布相关方案和例程,把这个过程放在二次boot中进行,如果检测失败就不进main函数了

  • 关于PSA的说明,都在IEC60730的user guide中了。

    关于flash 的CRC检测,不建议你这么做。那些过安全认证的都是对flash CRC进行周期性检测的。应为检测时间过长,所以需要稍微修改例程中的代码,将一个扇区划分成一个个小块。

    ERIC

  • 对STL软件包我还有一个疑问,为什么在进行RAM的MARCH TEST的时候,程序限定RAM最大是65535,也就是64k?如果我通过XINTF外扩一块SRAM,大小是1M*16bit 如何使用这个例程进行检测?是不是要分成16个分区来检测?