我用的是CCS3.3和xds510仿 真器,将程序编写完成之后,连接仿真器,然后load program到28335里面, 这样程序可以运行,也可以用示波器检测管脚的发波情况,但是一旦将仿真器拔下来,DSP就不运行了,这是怎么回事呀?不是load program之后程序就已经在DSP里面了吗?为什么还需要仿真器才能运行?请问我的问题出现在哪里呀,怎么才能让DSP接上电源就可以自动运行里面的程序啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yu Wang16 说:我用的是CCS3.3和xds510仿 真器,将程序编写完成之后,连接仿真器,然后load program到28335里面, 这样程序可以运行,也可以用示波器检测管脚的发波情况,但是一旦将仿真器拔下来,DSP就不运行了,这是怎么回事呀?不是load program之后程序就已经在DSP里面了吗?为什么还需要仿真器才能运行?请问我的问题出现在哪里呀,怎么才能让DSP接上电源就可以自动运行里面的程序啊?
load program是加载到ram内运行的,掉电就没了,你得烧写到flash