This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问怎样使DSP脱离仿真器运行啊?



我用的是CCS3.3和xds510仿 真器,将程序编写完成之后,连接仿真器,然后load program到28335里面, 这样程序可以运行,也可以用示波器检测管脚的发波情况,但是一旦将仿真器拔下来,DSP就不运行了,这是怎么回事呀?不是load program之后程序就已经在DSP里面了吗?为什么还需要仿真器才能运行?请问我的问题出现在哪里呀,怎么才能让DSP接上电源就可以自动运行里面的程序啊?

  • Yu Wang16 说:

    我用的是CCS3.3和xds510仿 真器,将程序编写完成之后,连接仿真器,然后load program到28335里面, 这样程序可以运行,也可以用示波器检测管脚的发波情况,但是一旦将仿真器拔下来,DSP就不运行了,这是怎么回事呀?不是load program之后程序就已经在DSP里面了吗?为什么还需要仿真器才能运行?请问我的问题出现在哪里呀,怎么才能让DSP接上电源就可以自动运行里面的程序啊?

    load program是加载到ram内运行的,掉电就没了,你得烧写到flash

  • 你好   load program是将数据加载到内部RAM中运行了     不断电是一直在运行的  即使拔掉仿真器

    需要断电或复位重新运行   是需要少些的内部flash中或外扩存储器中      

    Tools下应该有on-chip flash program

  • 为了避免少些过程中flash加密锁死等问题     建议你多看看flash的烧写及相关说明

    可以肯定的是  烧写过程中不能掉电