我使用的是TMS320F28069,与C2000系列其他MCU一样,
用ControlSuite里面的例程进行仿真,比如其中俩个文件,分别是LED频闪和定时器中断的程序
其中下载第一个工程中的程序MCU断电后 程序继续保存,第二个工程则不行,
原因应该是第一段程序保存在了flash里面,第二段保存在ram里面
现在的问题是:
① 第一个工程中有 F2806x_FLASH 文件和 F2806x_FLASH_BlinkingLED.CMD 这两个文件哪个是配置文件,使得我的程序被下载到flash里面?
这个文件和cmd文件我能直接移到另外一个工程用吗?
如果不能的话,自己要写或者说自己要构造一个这样的文件 我需要怎么做?
② 或者说,我不需要用程序 用开发板上的一些端口可以实现吗?
比如说TMDSDOCK28069 实验板上的 280xx BOOT 和 2833X BOOT ,通过一些跳线方式能实现程序考进flash里面吗?
如果不能,那么280xx BOOT 这些端口是用来干什么用的?
希望有大神能够帮忙回答解释~ 非常感激~