This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的程序有部分数据放到了我指定的RAM里,但是用仿真器校验程序时为何会校验该数据区呢,校验不是应该只校验代码吗?如果我不指定分配这部分数据就没有问题,难道分配后被认为是代码数据了?
BootData : > RAML1_L3 PAGE = 0//Bootloader的全部变量单独分配到RAML1-L3中
{
Bootloader.obj(.ebss) //全局变量
Bootloader.obj(.cinit) //用于初始化全局变量的表
}
您好
在程序开发和调试过程中,使用仿真器进行校验时,通常不仅限于校验代码区,还可能包括数据区,这取决于你的校验策略和仿真器的配置。以下是一些可能的原因和解释:
1.校验策略:
校验不仅仅是为了确保代码没有被篡改,有时也需要确保关键数据没有被意外修改。如果你的程序依赖于特定的数据状态来正确执行,那么这些数据也应该被包括在校验范围内。
2.内存映射:
在许多嵌入式系统中,内存映射(Memory Map)决定了哪些地址空间用于代码,哪些用于数据。当你手动分配数据到RAM中的特定区域时,如果该区域与代码区重叠或仿真器配置错误地认为该区域包含代码,那么仿真器在校验时可能会包括这部分数据。
3.仿真器配置:
仿真器的配置可能设置了要校验的内存范围。如果配置不当,可能会错误地包括非代码区域。检查仿真器的设置,确保它只校验你期望的内存区域。
4.数据的重要性:
如果这些数据对于程序的正确运行至关重要,那么将它们包括在校验范围内是有意义的。这可以防止由于数据损坏导致的程序错误。
5.数据区与代码区的区分:
在大多数情况下,数据区和代码区在物理上是分开的,但在内存映射中可能相邻。仿真器通常能够区分这两者,但依赖于正确的配置和内存映射信息。
6.动态分配与静态分配:
如果你动态分配数据(如使用堆内存),通常这些数据不会被自动包括在校验范围内,除非你的校验策略特别指定了这一点。然而,静态分配的数据(如全局变量或静态变量)可能会根据内存映射和仿真器配置被包括在内。
7.可能的误解:
“校验不是应该只校验代码吗?”这个问题可能基于一个误解。虽然代码校验是常见的做法,但数据校验同样重要,特别是在嵌入式系统和关键应用中。
8.解决方案:
-检查内存映射:确保你的数据区与代码区在内存映射中是分开的。
-调整仿真器配置:检查仿真器的设置,确保它只校验你期望的内存区域。