各位老师好,我购买的是28069M和DRV8301组成的永磁同步电机开发套件。有两个问题想请教一下:
1. 在板卡硬件手册的引脚说明上看到有4个PWM_DAC可用,但其中PWM_DAC3并不能正常使用,经过查看示例程序的源码后,发现该引脚GPIO8被设置成ADCSOCAO,如果我将其改回EPWM5,那么ADC转换是不是就不能正常运作了呢?(经实际测试,改动后ADC仍然可用,可能ADCSOCAO仍然在内部起作用的,只是不再输出到外部了吧)
2. 板卡上的电机电流反馈引脚IA_FB,IB_FB,IC_FB都是通过shunt current measurement测得的电流信号,是不是这些引脚信号并不能显示实际的电机电流波形,而是要经过处理后才能得到呢?
谢谢!