本人设计的板卡,使用TMS320F28335 DSP,封装为LQFP,温度最高为85度那一款。供电电源3.3V使用的LT1086IM-3.3芯片,1.9V使用的SOIC-8封装的TPS76801Q芯片,晶振为30Mhz,运行频率150Mhz。在做高温极限测试的时候,密闭空间,环境温度60摄氏度左右。DSP进行母线电压采样时,出现采样码值失效的情况。经过万用表和示波器对电源供电进行测试,3.3V和1.9V供电均正常。
附件为使用铁电存储器(SPI通讯)对DSP进行AD采样录波录得的数据,采用EXCEL将记录数据还原成图形看到的。
DSP所带负载不重,AD采样通道全部使用,SPI,RS485,少量DIO。
请问下是怎么回事情?是不是因为环境温度过高,DSP运行时温升超过了芯片的最高温度导致运行不正常?请工程师指教,谢谢!