我想用DSP自带的AD进行数据采样,然后现在对采用率有点模糊,通过cputimer定时启动AD可以更改其采样频率,是吧?麻烦您能抽出一点时间,看一下我的程序吗?
程序设置为1s定时器触发一次(这是为了测试,所以频率设置很低),可是理论上AD中断也是1s才对,可实际感觉不对(我在AD中断程序里面放置了 IO口,观察其高低电平变化),每1s定时器触发后,AD要隔4 、5s时间,这是怎么回事?能帮我解答一下吗?谢谢!!
这是定时器 和AD的中断程序,麻烦您看一下,指出问题,好吗?
interrupt void ad(void)
{
DINT;
PieCtrl.PIEACK.all=0xffff;
A0Toggle;//A0端口 高低变化,每次AD采样一次,A0端口变化一次
adsample1[aa]=AdcRegs.RESULT4>>4;
aa++;
if(aa>=100)
{
aa=0;
}
//???????????????????????????????????/请问 ,此处下面的设置对吗? AD中断完成后 直接回到主程序的for 还是 cputimer的中断程序??
AdcRegs.ADC_ST_FLAG.bit.INT_SEQ1_CLR=1;
// AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
// ReloadCpuTimer0();
// StartCpuTimer0();
// PieCtrl.PIEACK.bit.ACK1 = 1;
// EINT;
}
interrupt void cpu_timer0_isr(void)
{
DINT;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;//clear 中断标志
StopCpuTimer0();
//A0Toggle;
while(AdcRegs.ADC_ST_FLAG.bit.SEQ1_BSY==0) //此处开启AD转换模式
{
AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
}
CpuTimer2.InterruptCount++;
ReloadCpuTimer0();
StartCpuTimer0();
PieCtrl.PIEACK.bit.ACK1 = 1;
EINT;
}