This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS28335问题



请问在仿真模式下和在内部FLASH运行模式下相同值的串口波特率值为什么振出的频率却不一样呢?

  • 这不应该发生,虽然程序在FLASH中运行比在RAM中慢,但串口波特率不应该受影响。

    请楼主仿真的时候不要加载GEL文件看看是否波特率会一致,另外TI例程包中有相关的SCI例程,楼主可以用例程看看是否也有这样的情况。

  • 我有用定时器中断来闪烁LED,发现在这两种模式下运行LED灯闪烁频率也有明显区别,CLK总线频率变了一样!

  • 试了TI官方的例子也是一样的,本来9600的波特率,在28335发送脚逻辑分析仪测出来是3240(实际应为4800),不管在仿真模式还是在FLASH模式按照官方的值计算振出频率都不对。(内部FLASH运行时明显比仿真模式下振出的频率低)。弄了好久,还是找不到原因,莫非我的振晶频率不对,30M的呀!

  • 原因找到了,是晶振的问题,买了十多个晶振样品虽然标的是30M,可测试只有2只是30M的其它的我估计是12M左右,难怪我拿16兆的晶振装上去明显感觉LED闪烁变快了!但是现在有个问题比较棘手,就是将程序烧到内部FLASH时如果是30M的晶振再擦除时就停在那个画面了不能动,根本就没法下载程序,如果是30M以下的晶振就可以正常烧写程序,请问这是什么原因,期待解决!谢谢!

  • 30mhz的晶振是支持的,估计发生这个问题仍旧是时钟供给不稳定的问题。

    楼主烧写的时候把on-chip flash 烧写插件中的设clock configuration调低,看看能不能正常。