This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2000加密CSM详解

C2000 DSP程序加密2种方法(显性和隐性)

显性和隐性不可同时使用
1.显性法
选中Tools-F28xx On-chip Flash Programmer进入Flash编程界面(如下图所示),如上图所示,或者点击此图标。
Flash编程界面
在“Code Security Password”区域设置好程序密码,然后按“Program Password”确定密码设置。在设置密码的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,
如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!如果采用这种显性方法设置密码,在生产产品的时候,你需要将密码告诉生产线上的Flash烧写人员,以至除了公司
核心的人员外,还会有更多的人知道你的程序密码,给保密性带来不利!
2.隐性法
为了避免上述情况的发生,让更少的人知道程序的密码,甚至只让一个人知道程序的密码,可以将密码嵌入到程序中,与其他程序一起编译好后,
生成.out文件,这个时候,你只需要将.out文件给FLASH烧写人员就可以,不需要再让FLASH烧写人员自己设置密码,我们把这种方法叫做隐性法,
在使用串口烧写FLASH的时候,也需要采用这种方法进行程序加密。
将下面的程序保存为.asm文件,添加到工程中,与其他文件一起编译。

.sect "csmpasswds"
.int 0xFFFF ;PWL0 (LSW of 128-bit password)
.int 0xFFFF ;PWL1
.int 0xFFFF ;PWL2
.int 0xFFFF ;PWL3
.int 0xFFFF ;PWL4
.int 0xFFFF ;PWL5
.int 0xFFFF ;PWL6
.int 0xFFFF ;PWL7 (MSW of 128-bit password

.sect "csm_rsvd"
.loop (3F7FF5h - 3F7F80h + 1)
.int 0x0000
.endloop

将下面的语句写入CMD中,

MEMORY
{
…
CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076
…
CSM_PWL : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
…
}
SECTIONS
{
…
csmpasswds : > CSM_PWL PAGE = 0
…
csm_rsvd : > CSM_RSVD PAGE = 0
…
}
按照上面的方法编译好后,你的程序已经加密好了,你只需要将生成的.out交给Flash烧写人员就可以了!