28027 flash烧写,不用initflash和memorycy()程序只改CMD可以吗?
我将RAMCMD改成flashcmd,程序可以烧写进flash,只要程序里不包括DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
系统运行起来就没有问题。
我想请教各位学霸,这种方法和传统的memorycy()那种方法有什么区别???非常困惑!!!
程序里包含DSP28x_usDelay(Uint32 Count)时,系统运行就会进入错误中断中,请问如何解决!!请
赐教,感激不尽!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
28027 flash烧写,不用initflash和memorycy()程序只改CMD可以吗?
我将RAMCMD改成flashcmd,程序可以烧写进flash,只要程序里不包括DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
系统运行起来就没有问题。
我想请教各位学霸,这种方法和传统的memorycy()那种方法有什么区别???非常困惑!!!
程序里包含DSP28x_usDelay(Uint32 Count)时,系统运行就会进入错误中断中,请问如何解决!!请
赐教,感激不尽!!!
我现在就是要用到28027中的adc模块,所以必须要用到DSP28027_usDelay();请问如何解决
我查了资料说,把DSP28027_usDelay();放在程序靠后的地方,不要导致程序进入ram后,因为
调用DSP28027_usDelay().obj而导致程序跑飞,但是按照这样的方法还是解决不了,请问如何做呢?
已经解决进入非法中断问题,现在的问题是,直接烧写程序到FLASH和用
MemCopy(&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart);
InitFlash();
方法的区别?谢谢!
主要是运算速度的问题,flash中运行比ram中运行要慢很多,所以一般运用会将关键代码搬移到ram中运行,以提高性能
把DSP28027_usDelay();汇编文件中的位置加入.text
.text
.def _DSP28x_usDelay
.sect "ramfuncs"
.global __DSP28x_usDelay
_DSP28x_usDelay:
SUB ACC,#1
BF _DSP28x_usDelay,GEQ ;; Loop if ACC >= 0
LRETR