28027 flash烧写,不用initflash和memorycy()程序只改CMD可以吗?
我将RAMCMD改成flashcmd,程序可以烧写进flash,只要程序里不包括DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
系统运行起来就没有问题。
我想请教各位学霸,这种方法和传统的memorycy()那种方法有什么区别???非常困惑!!!
程序里包含DSP28x_usDelay(Uint32 Count)时,系统运行就会进入错误中断中,请问如何解决!!请
赐教,感激不尽!!!