这边出现问题。需要分析一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基于TMS320F28034变频器源程序方案技术转
下一代矢量型变频器技术转让
采用高性价比的美国TIDSP高速芯片MS320F28034PNT /28035 Piccolo
该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。
增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。
ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。
高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 、60MHz 器件、3.3V 单电源、集成型加电和欠压复位、两个内部零引脚振荡器
采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件,通讯总线功能,支持多种PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。
可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动。
适用电机: 三相感性电动机。软件设计成熟, 为 一流企业现在使用的版本。
转让标的: 可以分部转让的部分包括: 软件设计(含原代码), 电路板设计,元器件清单和数量,调试软件。
------------------------------------------------------------------
变频驱动设备解决方案伺服驱动器生产方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
扣扣:二五一二二六二四七一
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4