This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急问tms320f2812 GPIOA口内部上拉电阻是多大???

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

这边出现问题。需要分析一下

  • 芯片设计的内部上拉一般都是弱上拉,电阻会很大

  • 基于TMS320F28034变频器源程序方案技术转

    下一代矢量型变频器技术转让

    采用高性价比的美国TIDSP高速芯片MS320F28034PNT /28035 Piccolo

    该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。

    增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 

    ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 

    高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz 器件、3.3V 单电源、集成型加电和欠压复位、两个内部零引脚振荡器

    采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件,通讯总线功能,支持多种PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。

    可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动。

    适用电机: 三相感性电动机。软件设计成熟, 为  一流企业现在使用的版本。

    转让标的: 可以分部转让的部分包括: 软件设计(含原代码), 电路板设计,元器件清单和数量,调试软件。

    ------------------------------------------------------------------

    变频驱动设备解决方案伺服驱动器生产方案提供商

    深圳市伊瑞软件技术有限公司

    Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 

    扣扣:二五一二二六二四七一

    联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4

  • 带有EPWM功能的IO口,默认上拉关闭,所以可以外部下拉,确保为低电平。

    没有EPWM功能的IO口,应该外部上拉,否则逻辑可能错误。

  • 数据手册中用“上拉电流”来描述上拉的强度,典型值是2微安(具体值请自行查阅数据手册6.3章节),那么上拉电阻应该就是兆欧量级的。

  • 内部上拉不会太大,否则就影响外部上下拉设计了

  • 没有固定的值,跟使用多少个GPIO以及相应的外部电路有关系,通常是一个非常弱的上拉。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php?title=General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000#Q:_What_is_the_value_of_the_pull-up_and_pull-down_resistors.3F