换个说法,如何将28335的GPIO设置成开漏输出呢?
之前使用硬件I2C接口,工作正常,但是因为I2C外设管脚和另外一个外设管脚重复了,只能将I2C接口转移到其它GPIO上,使用软件模拟。
使用软件模拟I2C时,GPIO应该如何设置呢?看datasheet中,28335的GPIO source和sink电流能力都是4mA,因此不太可能是C51上那种准双向口,输出很可能是推挽输出的,GPIO也不像STM32的GPIO那样,可以明确设置成OD输出,只有一个上拉电阻选项,因为电路外部有上拉电阻,这个上拉电阻其实不太重要。
如果将28335的GPIO作为开漏输出使用应该如何设置呢?设置成输入还是输出? 是否需要使能上拉电阻?有没有相关的文档号或者应用手册?谢谢。